结果:找到"技术支持 方案开发 产品演示",相关内容1000条
- PCBLayout设计服务pcb样品定制专业一对一服务可对公转账可开发票
- 专业PCBLayout服务/产品外壳设计,专业经验丰富工程师一对一设计服务,支持EDA设计软件有Eagle/Kicad/JLC-EDA/AD/PADS/Cadence16.6/17.2版本,可对公,开票。PCBLayout类型支持类型有:软FPC板/硬PCB板/软硬结合PCB板/铝基板/铜基板等;PCB样品,我们专业设计打样团队,本着客户至上,成功双赢的公司价值观,快速样品的正确流程是,在设计完毕后直接在我们这边打样,可大量节约你的样品时间,我们供应商除JLC-PCB/JLC-SMD有着深度的合作外,还有军工资质的工厂合作密切,我们同有微型产线质量保证,交期快!可为每一位工程师/学生/网友快...
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCB Layout服务 产品硬件方案设计 智能硬件开发 发帖人:smartboard 发帖时间:2024-05-16 15:35:00
- 电子模块外贸公司找(wifi传感器模组)长期方案开发的老师合作,
- 客户方案需求对接与生产产品演示拍摄文案指导与配合长期有单邮箱:ayuhuanqing@jxic360.com
- 所属专栏: 人才需求 标签: 技术支持 方案开发 产品演示 发帖人:卖模块的aidan 发帖时间:2023-04-20 19:51:00
- 承接电子产品软硬开发,生产。
- 在深圳承接电子产品软硬开发,生产,LED调光产品无频闪开发,dali调光方案开发。邮箱:king@z-jiang.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电子产品开发 单片机 软硬件开发 MCU软件开发 LED调光产品无频闪开发 发帖人:kingwang 发帖时间:2023-02-04 11:30:00
- 希望立创开一个国产芯片推荐专区
- 希望立创开一个国产芯片推荐专区,现在国产有很多稳定的芯片,我现在方案优先使用国产芯片但是国产芯片寻找筛选交流比较麻烦,客户的话简易立创开个专区大家交流和相互推荐国产方案和替代方案,望供应商不要刷帖就行。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产芯片 国产推荐 支持国产 发帖人:小涛电子工作室 发帖时间:2022-06-05 12:35:00
- GP232RL国产USB串口芯片解决芯片短缺完全兼容ft232rl
- 232r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被...
- 所属专栏: 技术交流 标签: usb 串口芯片 国产 技术支持 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-17 16:37:00
- Phy6202蓝牙低功耗芯片方安技术方案支持
- Phy6202蓝牙低功耗芯片方安技术方案支持主要特点这个phy6212的比6202搞那个微信小程序有一种更好的就是:有一种主动广播扫描。也就是说当微信小程序还没打开时,只要微信有登陆状态的话,都是可以正常接收得到的功能•ARM®Cortex™-M032位处理器•内存·512/256KB系统闪存·128KB只读存储器138KBSRAM,所有可编程存储器处于睡眠模式·8路DMA•33/19通用I/O引脚所有管脚可配置为串行接口和可编程IOMUX函数映射·所有引脚都可以配置为唤醒18针触发中断·3正交解码器(QDEC)·6通道脉冲宽度调制·4通道I2S·2通道PDM·2路I2C·2通道SPI·单通...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: Phy6202蓝牙低功耗芯片方安 技术方案支持 发帖人:截然不同 发帖时间:2019-12-06 17:48:00
- 美容类3C电路板
- 该电路用于磨脚死皮用主要实现原理通过一个OTP的8位低功耗心片完成按开关调节出全PWM,以调节电机的转速。电池的保护电路在电池上。另外U5负责给电池充电。可通过5脚调节电阻,以调节最大充电电流。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目开发 方案 发帖人:宏景 发帖时间:2019-08-15 11:30:00
- 项目外包
- 各位高工好!我司有项目外包,有闲暇的高工朋友可以留下联系方式QQ,微信都可以。职场老手,多年独立电子产品设计经验,熟悉MCU开发,有成本控制意识。谢谢!!!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 产品设计,项目开发,兼职 发帖人:一叶孤舟 发帖时间:2019-06-26 11:14:00
- 关于我司提供W5500技术支持服务时间通知
- DearAll,大家好,2017年度《WIZnet物联网通信协议详解系列培训活动》,已经圆满结束非常感谢参加WIZnet培训活动的广大朋友,对我们的支持与评价。希望我们举办的五期活动,能够帮助广大的物联网嵌入式工程师,深入了解以太网芯片性能特点(例如W5500/w5300/w5100),解决实际开发应用中遇到的以太网通信问题。只要大家有技术支持的需要,我们随时欢迎您的咨询。新春佳节即将来临,我司(深圳炜世科技有限公司)放假时间:2月11日-2月21日放假,正月初七(2月22号)正式上班。如果有技术问题咨询可通过发邮件support@wisioe.com给我们,收到邮件后,我们会记入下来,邮件...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500 WIZnet W5500代理商 技术支持 炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-02-08 11:47:00
- 平衡车雷达跟踪项目开发
- 有开发过平衡车经验的软件工程师,开发一款类似小米9号PLUS的方案,要求技术过硬庸者勿扰联系18957702902
- 所属专栏: 项目外包 标签: 平衡车产品开发 发帖人:世鹏科技 发帖时间:2017-11-09 17:06:00
返回